This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:用于 Linux 内核5.x 系列的驱动程序

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994696/tas2557-driver-for-the-linux-kernel-5-x-series

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS2563

大家好、团队、

我收到了客户关于 音频放大器 TAS2557驱动器的询问。

如果您能检查下面描述的驾驶员是否存在以及他们在哪里可以找到一个、我将不胜感激。

  • 询问:他们可以从何处获得适用于 Linux 内核5.x 系列的较新驱动程序?
  • 查询背景:ALSA 中名为 ASOC 的 API 似乎已更改、它在 Linux 下处理声音、编译不起作用。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自上次评论后已经过了一周、但您是否发现驱动程序是否存在? 已经很长时间了、所以客户希望知道如何获得。

    我们的客户说他们明天需要司机、因此我希望您能在早上[GMT + 9]时给我们一些反馈。

    我希望您 能在不久的将来给我们一些反馈。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有 tas2563支持内核5.4、您也可以参考以下链接将 tas2557更新为支持5.4

    tas256xsw-android/tas2563-android-driver - Android 平台上的 TAS256x 软件- TAS2563 Android 驱动程序(TI.com)

    希望这能为您提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已与客户分享了相关材料。 如果他们提出要问的问题、他们希望再次问、但看起来他们现在可以获得所需的足够信息。 感谢您的及时响应。