请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2557 主题中讨论的其他器件: TAS2563
大家好、团队、
我收到了客户关于 音频放大器 TAS2557驱动器的询问。
如果您能检查下面描述的驾驶员是否存在以及他们在哪里可以找到一个、我将不胜感激。
- 询问:他们可以从何处获得适用于 Linux 内核5.x 系列的较新驱动程序?
- 查询背景:ALSA 中名为 ASOC 的 API 似乎已更改、它在 Linux 下处理声音、编译不起作用。
此致、
梁太郎福井