This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825EVM 偏移保护无源散热器扬声器

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996247/tas5825mevm-tas5825evm-excursion-protection-passive-radiator-speaker

器件型号:TAS5825MEVM

尊敬的先生,夫人,

在 PurePath SW 中、我通过输入 T/S 参数、外壳参数 (包括无源散热器属性)对扬声器(配置:无源散热器)建模。 对于 SOA 限值、我输入了驱动器的峰值偏移限值和热限值(我没有智能放大器学习板)

Purpath 控制台软件可正确计算扬声器响应(与其他仿真程序相比)、但 PurePath 似乎不提供偏移信息。

此外、在播放音频时、不能防止扬声器过度偏移( 严重削波扬声器)。

扬声器的偏移只能通过输入不现实的小偏移值(大于因子5小)来降低。

1.为什么没有计算具有无源散热器的扬声器的偏移? (它似乎适用于封闭式扬声器盒和带通风口的盒)

2.如果程序无法计算偏移曲线,我是否可以手动应用这些曲线?

3.如果项目2不可行、如何 使扬声器偏移保护工作正常?

 

谢谢、致以诚挚的问候

罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roel:

    Luis 最近的工作负荷很重。 我们将尽快回来。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答、我了解繁重的工作量! 出于好奇、您认为何时可以获得答案(我们需要建议客户使用此放大器)。

    此致
    罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roel、您好!

    建议使用端口建模代替无源散热器进行表征、因为没有有效的方法正确地对无源散热器表征进行建模。

    您不能应用您自己的偏移曲线、因为模型是根据从扬声器特征评定中提取的扬声器模型参数和 IV 数据确定的。

    如果您想测量系统上的偏移数据以进行验证、您可以使用激光器、因为这是实际获取实际偏移数据的主要方式。

    此致、

    Luis