This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:单端输入

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996932/pcm1820-single-ended-input

部件号:PCM1820

是否可以将 PCM1820用作单输入? (通过将 Vref 设置为 AVDD 的一半)。

对动态范围/分辨率/噪声有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    PCM1820不支持类似这样的单端或伪差分输入。 这将导致共模电压在输入范围内发生变化、这将显著降低大于100mVpp 信号的性能。

    最棒的

    Zak