This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:电阻器配置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996936/tlv320adc3120-resister-configuration

器件型号:TLV320ADC3120

大家好、

 

我们的客户正在尝试使用 EVM 进行评估,但看不到音频输出信号。

下面是它们的配置,您能否查看它? 他们能够确认 I2C 通信和 FSYNC 提供的44.1kHz 信号。

 

  • 电源  AVDD、IOVDD = 3.3V
  • 主模式
  • LJ 模式
  • MCLK (GPIO1)  44.1kHz
  • 分辨率       16位
  • 不使用 MICBIAS
  • MIC 输入         SE 输入 IN1P
  • 地址、值

{ 0x02、0x81 };//禁用睡眠模式

{ 0x21、0xA2 };//将 MCLK 配置为 GPIO

{ 0x13、0x8E };// PLL

{ 0x14、0x40 };// 16位输出

{ 0x07、0x80 };// LJ 模式

{ 0x3B、0x70 };//配置为 GPI2的 MICBIAS

{ 0x3C、0x2C };//麦克风配置

{ 0x73、0x80 };//输入1 EN

{ 0x74、0x80 };//输出1 EN

{ 0x75、0x60 };// 0xE0 -> 0x60 MICBIAS_PDZ:关闭

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    他们是否使用 PPC3来配置 EVM 或自己的系统? 我看到的一个问题是、寄存器0x3C 中的输入阻抗设置为无效状态。 输入阻抗需要选择2.5kOhm、10kOhm 或20kOhm。  

    它们还设置为以24MHz MCLK 进行主控模式操作。 您能否确认这是他们在 GPIO1上提供的时钟频率? 如果它们使用 AC-MB、则还需要确保外部 ASI 的 S0开关设置为 OFF。

    最棒的

    Zak