This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:第0x01页寄存器的详细信息

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995845/tlv320adc3140-the-detail-of-page-0x01-register

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

您能向我展示一下第0x01页寄存器的详细信息吗?

我的客户系统上出现 ASI 总线错误、并且 Page1_06寄存器似乎与之相关。

因此、我们想了解它的详细信息。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    第1页寄存 器件的控制参数、不 是用户可配置的。 不过、您所引用的寄存器包含一个标志、用于指示 DSP 是否有足够的存储器来支持器件的配置。 通常、如果有足够的指令周期、该寄存器的 LSB 将为0、如果没有、则为1。  

    但是、您不需要依赖此功能、因为本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf 中介绍了各种采样率下支持的功能

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    我的客户认为第0x01页的内容已注册。

    您能否分享其中的详细信息?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这些不是公共寄存器、因此我无法共享详细信息、因为它们 不是用户可配置的。 如果您的客户希望分享他们的配置详细信息以及他们提供的时钟、我们可以帮助调试他们看到的问题。

    最棒的

    Zak