This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:3安培和4极之间检测不正确

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996887/ts3a227e-incorrect-detection-between-3-4-pole

器件型号:TS3A227E

您好!

我代表我的客户测试 EVM 写信。 根据它们、它们在3极和4极音频插孔之间始终检测到错误。 但是、如果插入速度提高、精度会提高。 我是否可以知道是否可以进行任何设置或调整以提高检测的稳健性?

目前、所有设置均为默认设置。

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    可能导致此问题的有两个问题:

    1./DET_TRIGGER 引脚的错误触发。 EVM 音频插孔的设置方式是、当未插入附件时、音频插孔的引脚5和引脚2短接在一起。 插入音频连接器的尖端时、引脚2和引脚5连接断开、/DET_TRIGGER 引脚变为低电平。 音频检测在去抖周期(默认情况下为90ms)后开始。 如果插入的连接器在完全插入之前断开引脚2和5之间的连接、可能会出现错误的阻抗读数。 一种解决方案是增加去抖延迟-有几个大于90ms 的选项、请参阅下面突出显示了相关选项的寄存器:

    较大的去抖延迟将为完全插入插孔提供更多裕度、并提供更好的读数。 我确实认为这是最可能的问题、因为您的客户的精度随着插入时间的缩短而提高。 使用更大的延迟更改该寄存器将为完全插入提供更多的时间。

    但是、还有另一种可能也会影响检测。 器件未正确检测到一些边沿情况。 在检测过程中、器件会将信号从 TIP 发送到 ring2、并从 TIP 发送到 SLEEVE。 然后、它会获取这些值并根据阻抗为它们分配一个3位数代码。 一个重要的注意事项是、器件在2800欧姆后达到饱和、因此、我测得的10K 欧姆将等于1M 欧姆。 在它具有两个阻抗值后、它会将它们与以下结果进行比较:

    R (TIP 到 SLEEVE)= R (TIP 到 RIN2)->检测到3极耳机

    R (TIP 到 SLEEVE)> R (TIP 到 RIN2)-->检测到标准4极耳机

    R (TIP 到 SLEEVE)< R (TIP 到 RIN2)-->检测到 OMTP 4极耳机

    如果发生以下两种情况之一、可能会发生错误检测:

    我认为情况1更有可能-增加去抖时间应该有助于检测。 但是、有一些边缘情况很难检测、如果仍然出现问题、则可能是附件阻抗或附件与正在使用的音频插孔不匹配-但我认为这不太可能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson