This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320ADC3101:电压测量传递函数

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997040/faq-tlv320adc3101-voltage-measurement-transfer-function

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3100

您好!

施加到 TLV320ADC3101和 TLV320ADC3100器件的输入电压与生成的输出代码之间的传递函数关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个有助于表示 TLV320ADC3101理想传递函数的可视化图。  理想情况下、满量程输入电平为0.707Vrms 或2Vpp、但会出现非零增益误差、从而使曲线从器件到器件发生偏移。  TLV320ADC3101的指定单端增益误差典型值为0.7dB、该中心值周围将存在大约+/-0.5dB 的分布。

    I2S 中的输出代码是标准二进制补码格式。