This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:音频论坛

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994392/tlv320aic3204evm-k-audio-forum

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

您好!

我在编解码器输入端生成了一个信号、我设法使用"PGA 模拟旁路"恢复耳机输出。 我无法将麦克风信号发送到 I2S 输出。 此外、在中的 I2S 中接收到的信号在耳机输出端无法找到。 我使用了"高性能立体声回放"。

AM atasat fisierele cu paginile registrilor。

e2e.ti.com/.../Config1.zipe2e.ti.com/.../3175.TI_5F00_PAGE_5F00_0_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../2526.TI_5F00_PAGE_5F00_1_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_8_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_9_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_10_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_11_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_12_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_13_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_14_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_15_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_16_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_17_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_26_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_27_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_28_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_29_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_30_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_31_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_32_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_33_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_34_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_44_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_45_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_46_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_47_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_48_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_49_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_50_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_51_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_52_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_62_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_63_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_64_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_65_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_66_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_67_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_68_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_69_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../TI_5F00_PAGE_5F00_70_5F00_REGISTERS.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelian、

    您能否探测 DOUT 线路和模拟输出并发送示波器快照? 您是否在 DOUT 上看到任何数据、并且模拟输出上是否存在直流共模电压?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    首先、我可以告诉您我做了什么。 我成功实现了模拟环路、这意味着在麦克风处生成、并在耳机输出处测量。

    数字环路不起作用。 这意味着麦克风输出时产生的信号丢失。

    问题似乎出在模数组和数模组。

    在下面的中、我将文件播放到 PC (400Hz)。 我在 DIN 接收到信号、但耳机输出没有信号。

    黄色探针=WCLK

    蓝色探针=DIN (TP20)

    紫色探头= HPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelian、

    根据您上次的评论、录制似乎不是问题。 您可以在 PC 上录制、也可以通过内部旁路路径在 HPL 上播放音频信号。 我的理解是否正确?

    通电时、HPL 和 HPR 输出应具有共模。 您的示波器屏幕截图中似乎没有这种情况(探针也是直流耦合)。 我很好奇这是为什么、尤其是因为您能够使用旁路路径播放信号。

    这里还有几个问题...

    • 您是否使用预设配置? 我建议运行录制和回放预设来为两者配置器件。 (请注意、您需要修改上次运行的脚本以删除软件复位、否则将删除第一个预设运行。 为此、您可以选择预设、然后转到预设选项卡旁边的脚本选项卡、并在此处修改脚本。)
    • 如何将 DOUT 连接到 DIN?
    • 您是否在 GUI 中尝试过数字回送? 这会在内部将 ADC 输出路由到 DAC 输入。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我无法 在 PC 上录制来自麦克风编解码器的信号、也无法在编解码器输出端播放来自 PC 的信号。

    DIN 和 DOUT 连接到 TAS1020BPFB。 我使用评估板 TLV320AIC3204EVM-K

    我使用编解码器配置创建了一个脚本。 I 在 IN3L、IN3R 处生成信号、而 I 在 TP9 (DOUT)处未接收到任何信号。 我向 PC 播放文件、找到 TP20 DIN 的信号、但耳机输出时未收到任何信号。

    这是脚本:

    e2e.ti.com/.../Config1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelian、

    感谢大家分享并对我的答复延误表示歉意。  

    我继续在 EVM 上运行该配置、发现 HPL 和 HPR 输出已衰减、即使路径中存在0dB 增益并且我正在播放满量程信号。 我继续操作、运行了一个预设脚本、并看到了预期的满量程输出。 我想知道您是否可以在结尾处尝试此操作 您能否运行预设的回放脚本并查看您是否可以从 PC 播放音频至编解码器? 此外、您能否运行记录预设脚本并查看您现在是否可以在 DOUT 上记录/查看数据?

    您如何配置 EVM? 您是否正在使用命令行界面? 我正在研究为什么会出现一些衰减、并删除了脚本中的记录写入、输出仍然会衰减。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我尝试了所有测试、但仍然无法正常工作。

    EVM 已根据文档进行配置。 在编解码器数字路径上、时钟信号(被测量):

    MCLK = 44.1kHz

    BCLK=2.8224MHz

    MCLK = 11.289MHz

    您是否有 EVM 的功能配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelian、

    下面随附的是一个录制/回放脚本、我使用 Audacity 在 EVM 上录制和回放音频。  

    e2e.ti.com/.../Playback_5F00_Record_5F00_Script.txt

    我还包括了一些 Audacity 录制的图像以及 HPL/HPR 的示波器截图、以显示录制和回放都在工作。  

    请告诉我该脚本是否起作用。 如果没有、我建议尝试数字回送测试。 如果您尝试了数字回送、我没有收到确认、如果没有、您可以转至数字设置部分、然后转至时钟/接口、然后单击音频接口选项卡。 您应该会看到以下屏幕、您可以在此处选择数字环回。 这将在内部将 DOUT 路由到 DIN。 在选择数字回送之前、请确保已加载该脚本。

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    好消息。 现在正在工作。 你给我提供了很多帮助。 在您向我确认我正在使用正确的配置后、我了解到问题是在硬件中。

    主板上的 IOVDD 为1.20V。 编解码器的 VDD=1.8V。 这意味着主板提供的时钟信号太小。

    在主板上、我找到了下一个配置:

    1 -开

    2-关

    3-关

    4-关

    5-关

    6开

    7-on

    8-on

    对于该配置、电压 IOVDD=1.20V

    ----我做了一些修改:

    8关

    IOVdd=1.83V

    非常感谢!