This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:在 I2S 模式下是否支持16BIT?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996271/pcm1754-q1-does-it-support-16bit-in-i2s-mode

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754PCM5102

您好!

它是否支持16位(而非24位) I2S?

我要将 pcm1754移植到嵌入式 Linux 系统。

它设置为 I2S 16位模式、但无法正常工作。

但我使用与 PCM1754相同的导线(bck、SCK、LRCK、DAT)和设置连接到 PCM5102、并且工作正常。

这两个芯片有何不同?

我能够从数据表中获取以下信息。

查看上述数据、我不知道它是否支持16位 I2S。

请告诉我。

PS:查看数据表、I2S 模式似乎不支持256fs、这是否也是如此?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人在听吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongGyu:

    PCM 1715不工作时的行为是什么? 输出形状吗?  

    您可以共享原理图吗? 您是否已使用示波器确认了 I2S 信号的形状?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul Frost:

    感谢你的答复

    这些是每个 I2S 信号的原理图和捕捉、输出。

    正如我在问题中提到的、我将其设置为 I2S 模式、16位、过采样256 fs、但听不到任何内容。

    当我使用相同的设置(相同的 AP)连接 PCM5102时、它可以正常工作。

    因此、在比较这两个数据表时、我发现了上述问题中的差异。  

    请检查一下。

    非常感谢。

    音频部件原理图

    SCK

    LRCK

    数据

    输出