This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101上 DOUT 的基准电压

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996125/tlv320adc3101-reference-volatage-of-dout-on-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我正在使用 TLV320ADC3101、但我不知道如何检查/配置 DOUT 引脚的基准电压

可以帮帮我吗?

谢谢,

Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我不确定我是否理解您的问题-您是否询问了 TLV320ADC3101 DOUT 引脚的逻辑电平?  DOUT 与 IOVDD 电压相关、逻辑高电平为 IOVDD 的80%(最小值)。  请参阅 数据表第7页的数字 I/O 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Tom。 我想知道的是 TLV320ADC3101的基准电压

    例如24位数据。 如果我想计算输入模拟电压、公式如下所示

    V (IN)= V (ref)* DOUT 值/ 2^24

    目前、我可以通过 I2S 获取 DOUT 值、但我不知道如何检查/配置 V (ref)、这是  TLV320ADC3101的基准电压

    我从他人那里得到了一些信息、其中 "基准电压 通过带隙基准从 AVDD 获得。" 但这对我来说还不够、我想了解更多详细信息。  

    谢谢、

    Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试以另一种方式提出这个问题。

    如何使用 DOUT I2S 输出结果计算 IN1L (P)等模拟引脚的实时输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    我看到您在另一个线程上再次发布了该查询。  您现在是否清楚输出电压与输入电压之间的关系、或者您还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我现在清楚地知道输入电压。 非常感谢您和 Collin。

    我没有其他问题

    谢谢、

    Burton