This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:直流电压测量

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996671/tlv320adc3101-dc-voltage-measurement

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我使用 TLV320ADC3101测量直流电压。

现在芯片工作正常、我可以通过 DOUT 通过 I2S 读取输出。

但我不知道如何计算 IN1L (P)等模拟引脚的实时电压。  

您能否帮助提供一些计算直流电压的公式?  

谢谢、

Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    这是一个有助于表示 TLV320ADC3101理想传递函数的可视化图。  理想情况下、满量程输入电平为0.707Vrms 或2Vpp、但会出现非零增益误差、从而使曲线从器件到器件发生偏移。  TLV320ADC3101的指定单端增益误差典型值为0.7dB、该中心值周围将存在大约+/-0.5dB 的分布。

    I2S 中的输出代码是标准二进制补码格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Collin。 您解决了我的问题。