This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:外部晶振更换

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996575/pcm2912a-external-crystal-replacement

器件型号:PCM2912A

您好、先生、

我的客户 在 PCM2912A 中使用了6MHz 晶体。

最近他们被告知、由于6MHz 在市场上不受欢迎、因此该晶体将停产。我们是否可以为 PCM2912A 使用其他频率的晶体?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件设计为需要6MHz 时钟输入、如建议运行表中所示、要求提供5.997-6.003MHz 频率以确保正常运行。  备选方案是在系统中使用 MCU 或处理器的外部6MHz 计时器输出。

    数字输入时钟频率:最小值:5.997MHz、典型值:6MHz、最大值:6.003MHz