This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TMUX6219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995431/tpa3113d2-tpa3113d2

器件型号:TPA3113D2
主题中讨论的其他器件:TS12A12511TMUX6219

您好!

我需要差分到 single_end_delend 的音频桥解决方案。请参阅下图中的橙色。

请帮我检查 TI 是否有解决方案?  

谢谢!

此致、

史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    如果要使用 SINGLE_END 输出、则只能使用 OUT_P 或 OUT_N 并使用直流电容器来阻止直流偏移。 但只有  OUT_P 或 OUT_N 会产生高噪声。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    好的、感谢 您的回复。

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否有关于立体声(R/L)转单声道扬声器的建议解决方案?

    谢谢!

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    对于单声道扬声器连接、您可以参阅 数据表中的图39。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    附件是我们的另一个电路、需要您的帮助来为音频路径提供合适的模拟开关。

    还是可以在 电路中使用 TS12A12511?

    谢谢!

    此致、

    史希欣

    e2e.ti.com/.../Audio_5F00_analogue_5F00_switch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    我看到 Ron 非常高、这会产生一些损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    明白了!

     我们的设计是否有任何推荐器件?

    谢谢!

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    您应该在 AMP_OUTPR_CN 和开关输入之间的迹线上添加直流块电容器。  

    我建议您在此应用中测试 TPA3113音频性能。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    因此,您建议我们可以使用  TS12A12511或 TMUX6219模拟开关,但需要对 TPA3113进行 音频性能测试?

    谢谢!

     

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    是的。 您需要对其进行评估。  

    谢谢!

    此致、

    Derek