This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:音频论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995983/tas3251-audio-forum

器件型号:TAS3251

你(们)好
我们使用 PPC3来调优 TAS3251、但我找不到 主卷设置的位置、因为我们需要主卷数据在 MCU 中创建软件以进行卷控制。
我能否将输入混频器数据用于音量、或将输入增益数据用于 MCU 中的音量控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、 您需要的实际上是 DSP 卷。 您可以在流程文档中找到它。

    书籍8C、第1E 页、左通道寄存器0x44、右通道寄存器0x48。 数据格式为9.23。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam
     感谢你的帮助。
    我们在 TAS3251数据表中找到了体积信息,在工艺流程文档中,请参见随附的图像。 但我无法在9.23中找到卷数据格式。 可能我没有您提到的正确文档。 您能 告诉我们什么是软件说明文档吗?

    非常感谢您的友好帮助!
    此致!
    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上指的是 DSP 卷... 我知道这可能有点令人困惑。 让我作进一步澄清。 您上一个帖子中的"数字音量"是 DAC 增益。 DAC 增益和模拟增益全部处于 DSP 的后级。 在 DRC 和 AGL 块用于范围映射和功率限制的情况下、用户不应更改 DSP 后级增益、否则 DRC 和 AGL 设置将更改。

    我已经制作了 DSP 音量的屏幕截图。 它位于 TAS3251工艺流程文档中(您可以在产品页面上找到它)。 格式为9.23、默认值为0x00800000、表示0dB。 如果您没有合适的工具来进行转换、只需使用 PPC3 I2C 监控功能、调整窗口顶部的音量并找出 dB 值和相应的 I2C 字。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam
    非常感谢您的信息。 这对我来说是一个很好的帮助。然后我们将使用044/048进行音量控制。
    我可以再要求一个帮助吗? 请教您如何计算音量级别的代码、如-0.5dB、1dB 等 这将对我在软件中构建它非常有帮助和简单。  


    此致!

    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    最简单的方法是 使用 PPC3 I2C 监控功能、调整窗口顶部的音量并找出 dB 值和相应的 I2C 字。 您可以在头文件中构建查找表。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SAM
    非常感谢。 按照您的指示、我们解决了该问题。
    此致!
    肯尼