This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106的应用

Guru**** 2385950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995777/tlv320aic3106-application-for-tlv320aic3106

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

适用于采用 TLV320AIC3106的电路应用。

因为 客户的汽车模块具有 I2S 和数字麦克风接口、他们希望使用环回进行测试。

SoC >> I2S 输出>> TLV320AIC3>>数字麦克风 I/F 输出>> SOC D-Mic 输入(数据比较)

由于 TLV320AIC3 GPIO1和 GPIO2仅描述数字麦克风 I/F"输入"、

它是否可以作为输出提供给 SOC D-Mic? 或者、TI 是否可以让(I2S 或 I2C 或 GPIO)转 D 麦克风 I/F 转换器提供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    TLV320AIC3106不支持 I2S -> PDM。 让我看看我们是否有可用的器件、我会尽快返回给您。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的帮助。 请告诉我、我们是否有适合此应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我继续向前看、但我们的音频 ADC/编解码器产品系列中没有任何器件可提供 I2S 至 PDM 输出。 我将尝试联系其他一些团队、看看是否有可用的解决方案。  

    此致、

    Aaron Estrada