This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:Windows 10上的 TLV320AIC3204EVM-K GUI 1.2.1?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996131/tlv320aic3204-tlv320aic3204evm-k-gui-1-2-1-on-windows-10

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107TLV320AIC3104

团队、

-要在 Windows 10下完全使用 GUI 软件(1.2.1重新绑定 B)、是否需要遵循任何特定的过程?
     https://www.ti.com/tool/TLV320AIC3204EVM-K#order-start-development

我在以下常见问题解答中看到、EVM UG 在几年前已针对 Win 7进行了更新。 我们是否计划为 Win 10更新它?
     https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/773058/faq-tlv320aic-codecs-windows-7-compatibility-of-tlv320aic-evms

在 Win 10上评估任何编解码器的任何特别提示或注意事项?
    TLV320AIC3107与 TLV320AIC3212与 TLV320AIC3104与 TLV320AIC3204

我看到我们确实提供了 Linux 驱动程序:
https://www.ti.com/tool/TLV320AIC32X4SW-LINUX
我们是否有可在 TI Sitara ARM 上运行的现有软件示例、例如 AM335x BeagleBone Black (具有嵌入式 Linux)?
我看到提供了 Linux 驱动程序、但我更想立即使用 TI Linux SDK Debian Distro 、适用于 AM335x 、并预先包含 TLV320AIC3xxx 支持。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    GUI 在 Win10上应该可以正常工作、我在 PC 上运行它时没有任何问题。 它应该像运行可执行文件和按照任何屏幕上的提示操作一样简单。  

    TLV320AIC3107和 TLV320AIC3104 GUI 软件可能会在 Win10中出现一些潜在问题、因此如果您有任何问题、请告诉我、我们可以帮助您找到解决方案。  

    我不知道任何 Sitara 软件示例。 我认为最好在 MCU 论坛上发帖、看看是否有人知道任何软件。  

    此致、

    Aaron Estrada