This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:来自 Newby 的 PurePath 处理流程

Guru**** 2924110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994920/tlv320aic3268-purepath-process-flow-from-newby

器件型号:TLV320AIC3268

TI 专家、

我尝试使用 PurePath Studio 将4个模拟麦克风和1个 I2S 麦克风混用、并执行一些 DSP 处理。 在 DSP 中、我想放入一个高带宽和低带通滤波器、然后在退出芯片之前执行动态压缩。 最好同时输出模拟和 I2S、但现在只需要模拟。 输出将是单声道、但会被置于两个立体声输出通道上。

下面是我的流程流程。 不管用。 我想了解为什么这样我就可以学习和改进我的设计。

非常感谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进程流似乎耗尽了资源。 您能否附上"Resources"选项卡的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、

    感谢你的帮助!

    请记住、我尚未对系数或任何内容进行任何更改。

    我使用的是 TLV320AIC3268EVM-U 评估板。

    此致、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Int8xOut 替换为 Int4xOut 即可解决问题。 在线文档似乎指向 Int8xOut。 是否有关于这些选择的选择和后果的其他文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    框架组件的帮助文件记录了与每个框架兼容的抽取器和内插器组件。 对于2x4x 框架、抽取器应为2x、插值器应为4x。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Phil