This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:什么?#39;s SNR 的测试环境

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996059/pcm1808-what-s-the-testing-environment-of-snr

器件型号:PCM1808

大家好、

我是否可以知道 PCM1808 SNR 测试环境? 例如模拟输入电平/测试原理图? 我们知道数据表顶部列出了其他环境、但仍然缺少输入电平/测试原理图信息。

我们的客户在项目中使用 PCM1808、SNR 仅为93dB、更改输入电平后甚至可能达到86dB。 因此、我们想知道 PCM1808的确切测试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    是在 EVM 上还是在客户系统中进行测试。 如果您可以分享原理图、我很乐意对其进行回顾。 不过、如果您测量的本底噪声为93dB、那么我怀疑所使用的数据格式不匹配、因为这与预期值相比是6dB、这表明 MSB 已移位。 SNR 的测量方法是将0dBFS 满量程电平与交流输入耦合到 GND 的本底噪声进行比较。 A 加权也会导致测量值出现几 dB 的差异、因此您可能还需要检查是否启用了 A 加权滤波器。

    最棒的

    Zak