This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:输入共模设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995006/tlv320aic3268-input-common-mode-setting

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的 TI:

我们板上有一个模拟源(线路输入)和 HDMI 音频输入(通过 I2S 输入)。 模拟输入原理图和输入布线如下所示。

(1)蓝线用于线路输入源。

(2)始终路由红线、因为如果未选择输入、则 HDMI 音频输入将静音。 因此、保持 IN4L/R 布线。

(3)使用共模。 CM1表示 IN1L/R、CM2表示 IN4L/R

(4)输入共模控制(B0_P1_R58):0xFF、  未连接到 PGA 时连接到内部共模

(5) IN1L/R 至 PGA 的线路静音控制:P1_R52_D[7:6]、P1_R55_D[7:6]和 CM1共模设置: P1_R54_D[7:6]、 P1_R57_D[7:6]

将中的行设为静音时、将 P1_R52_D[7:6]、P1_R55_D[7:6]、P1_R54_D[7:6]、 P1_R57_D[7:6]设置为"未路由"。 音频中的线路未完全静音...

将输入共模(B0_P1_R58)设置为0x00后。  静音功能正常。 为什么?

"输入通信模式控制"是否 用于?

谢谢。

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B0_P1_R58设置弱地将输入引脚连接到器件的共模。 它用于在为 ADC 路径上电时减少弹出。 这不是必需的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的回复。

    当线路输入源信号的有效值约为0.5Vrms 但未路由到另一个电路板中的 PGA 时、会产生一个噼啪噪声。

    设置 B0_P1_R58 将输入连接到共模、以解决另一个电路板中的 PoP 问题。

    这两个板使用类似的音频电路(均使用 aic3268)、但结果不同。

    这是硬件问题?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B0_P1_R58是用于解决此类问题的功能。 您可以尝试使用它、看看它是否可以解决另一个板上的问题。

    如果您在解决 PoP 问题时遇到任何问题、请告诉我。