This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:写入错误

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992491/tlv320adc3140-miswriting

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

页面从 Page0切换到 Page4后、写入第4页寄存器时会发生错误写入。

如果我们在切换页面后等待4ms 以上、则不会发生这种误写。

 写入 第4页寄存器时是否有任何限制?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    加电后是否会直接出现此行为?  新发现的要求是在加电后等待10ms、然后再写入一些较高的页码寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢你的答复。

    它们在电源开启5秒后写入寄存器。

    >新发现的要求是在加电后等待10ms,然后再写入一些较高的页码寄存器。

    这是否意味着我们应该在 写入某些较高的页码寄存器之前等待10ms?

    (加电时序是否与此相关?)

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    需要说明的是 、器件从睡眠模式唤醒后需要等待10ms、而不仅仅是在加电后。 建议在写入配置通道增益、数字音量、DRE/AGC 的寄存器或写入 PAGE 0以外的任何寄存器时等待10ms。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    这是否意味着我们应该按如下方式等待10ms 两次?

    1:唤醒后

    2.在写入非 PAGE 0的页之前

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    否、只有在唤醒后才需要延迟。 切换页面时不需要。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    感谢您的回答。

    问题解决了。

    我还有其他问题。

    为什么唤醒后需要延迟时间?

    如果没有延迟时间、会发生什么情况?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    由于唤醒后器件存储器初始化、因此需要延迟时间。 任何与器件内 SRAM 存储器位置相关联的寄存器都可能会在10ms 唤醒时间内重新初始化、因此写入它们的值可能会被忽略、需要再次写入。

    最棒的

    Zak