This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:PCM1862

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995870/pcm1862-pcm1862

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件: PCM1808

您是否与 PCM1862的模拟输入和 Vcc 有关系、如 PCM1808 DS 所示、如下所示?  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    PCM186x 系列的前端有一个输入衰减器、使其能够支持更宽的输入范围。 该器件的满量程范围不应在3.0V 至3.6V 的额定工作范围之间发生显著变化。 不过、仍应按照绝对最大值表中的说明对输入进行限制

    最棒的

    Zak