This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MCLK 要求

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995629/tlv320aic3104-mclk-requirements

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、整个团队。

我的客户将使用 TLV320AIC3104器件、并询问 MCLK 参数。

 该  信号所需的电压范围是多少、

-所需的频率 精度是多少?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    MCLK 应遵循 IOVDD 电平、该电平通常为1.8V 或3.3V。 为了获得频率精度、在使用 PLL 时、我们通常建议 抖动<100ps-1ns 以获得最佳性能

    此致、

    Aaron Estrada