This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:录制启动时产生较大噪声

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993354/tlv320adc5140-big-noise-at-recording-start-up

器件型号:TLV320ADC5140

大家好

  客户在 TLV320ADC5140中将通道1和通道2设置为线路类型的模拟单端输入。 当通道1和2开始单独记录时、可以找到通道1和通道2的-20dB @300ms 输出噪声。 通道3和4的噪声要低得多、约为-60dB。

  随附了原理图、输出噪声和 TLV320ADC5140配置文件。 您是否希望帮助检查它们?

e2e.ti.com/.../5140_2D00_BB.jfif

     e2e.ti.com/.../5140_2D00_config.txt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    向器件发出的第一个命令需要退出睡眠模式、并且由于您要写入通道增益寄存器、我们建议在退出睡眠模式和写入配置寄存器之间延迟10ms。 如果正在使用 MICBIAS、我还建议先为其通电、以避免麦克风产生任何启动瞬变。 最好在为 ADC 通道上电之前完成配置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢