请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 我正在尝试将 TAS5805M 与蓝牙模块配合使用、只要没有音频、该模块就会关闭 I2S 时钟。 这会导致 TAS5805M 发出故障、并且无法自动恢复。 另一个线程的答案是、建议在恢复时钟后重新初始化放大器、以重新恢复音频回放。
发送完整的 PPC3序列是否需要完全重新初始化?是否可以使用较短的序列? 在我的应用程序中、系统生成短通知音、发送完整初始化的延迟会导致提示音开始丢失。
谢谢、
Jon