This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:从 I2S 时钟丢失中恢复的初始化要求

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994963/tas5805m-initialization-requirements-to-recover-from-i2s-clock-loss

器件型号:TAS5805M

我正在尝试将 TAS5805M 与蓝牙模块配合使用、只要没有音频、该模块就会关闭 I2S 时钟。  这会导致 TAS5805M 发出故障、并且无法自动恢复。  另一个线程的答案是、建议在恢复时钟后重新初始化放大器、以重新恢复音频回放。

发送完整的 PPC3序列是否需要完全重新初始化?是否可以使用较短的序列?  在我的应用程序中、系统生成短通知音、发送完整初始化的延迟会导致提示音开始丢失。

谢谢、
Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    如果遇到故障情况、则需要等待时钟恢复并执行 Hi-Z 以进行播放、并确保清除故障。

    此致、

    Luis