This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:LRCK 和 BCK 的上升时间/下降时间

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995473/pcm1808-q1-rise-time-fall-time-of-lrck-and-bck

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、

在从机模式下、如果 BCK 和 LRCLK 上升时间和下降时间不满足20ns、会发生什么情况?
假设可以通过一个裕量来满足其他接口时序。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过多的上升和下降时间会导致抖动增加、因为边沿可能在略微不同的时间点进行采样、这将降低器件的噪声性能。 它还可能导致数字电压轨上的功耗更高一些。 该器件不包含集成 PLL、因此对抖动更敏感、因此如果可能、我建议使用可满足这些时序要求的时钟缓冲器。

    最棒的

    Zak