This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:该芯片能否处理低采样率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995327/tlv320adc3140-can-this-chip-handle-a-low-sample-rate

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件: PCM1864

我的系统要求采样率为10.04khz、有4个芯片使用 TDM 进行菊花链连接。 问题是、当我将所有芯片的寄存器设置为从模式、TDM、并将采样率设置为10.04khz 时、似乎不起作用。

该芯片能否处理10.04khz 的低采样率、以及如何或需要做什么才能在应用中实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TLV320ADC3140具有固定的调制器、只能支持特定的过采样率。 它专为音频采样率而设计、虽然它可以用于某些非音频采样率、但并非所有采样率都受支持。 不过、不支持11.025kHz 和12kHz 音频子倍频、并且由于采样率非常接近此范围、因此器件没有适合此速率下数据的滤波器路径。  

    您可以尝试改用 PCM1864等器件。 支持此速率需要手动 PLL 编程、但我认为它应该能够以10.04kHz 的频率运行。  

    最棒的

    Zak