This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:新架构研究

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, TLV320ADC6140, PCM1690, PCM6340-Q1, PCM6240-Q1, PCM1865-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990771/pcm1865-q1-research-of-new-architecture

器件型号:PCM1865-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1865TLV320ADC6140PCM1690PCM6340-Q1PCM6240-Q1、 TAS6424MS

各位同事下午好!

借助建议、我们正在进行研究、以确定未来版本的音频子系统的架构。
目前、我们正在讨论3个选项(见附件)。
请告诉我在 TDM 模式(多达8个单通道)下连接 PCM1865 ADC 的 ESAI (NXP i.MX8) RX 和在 TDM 模式下并联连接多达3个器件(1个或2个放大器和1个 DAC (多达8个单通道)的 TX 时会出现什么问题。
是否有任何偏好? 或提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你在周末的假期中赶上了我们、所以花了比平常更长的时间才能到达这个地方。  

    多分支 TDM 总线非常常见、从较高的层面来看、这种做法应该可以正常工作。  处理器的 SDOUT 线路将控制 DAC/AMP 输出、SDIN 将接收来自 ADC 的信息。  

    需要考虑的是验证总线上的所有器件是否使用相同的 TDM BCLK 至 FSYNC 偏移和 FSYNC 脉宽要求。   

    请注意、PCM1865是一款4通道 ADC、因此您需要两个器件来采集6个麦克风+立体声(2通道) AUX。  另请注意、与 PCM186x 系列相比、我们拥有更新的系列 TLV320ADC6140、5140和3140器件、它们具有一些改进的特性和功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Collin! 感谢您的回答!

    您能就 PCM1690 EVM 向我提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于4通道 ADC (PCM1865):8 个单声道模拟输入-> 6个麦克风单声道输入和1个立体声 AUX 输入

    关于 TLV3206140:仅需汽车级

    我看到了 PCM6340-Q1 (4个单声道模拟输入)、与 PCM1865相比、使用 ADC 数据有哪些好处?  我能否将2个此类 ADC 连接到一条 TDM 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM6340-Q1具有集成诊断功能的附加优势、PCM6240-Q1集成了相同的诊断功能以及所需的低噪声 MICBIAS 升压电路。

    PCM6340-Q1、PCM6240-Q1和 PCM1865-Q1均可用于多点 TDM 总线、以实现所需的8通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Collin!

    您能就 PCM1690 EVM 向我提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Georgii、

    我们有一个未发布的 PCM1690EVM、我们可以小量申请样片、请直接通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以查看详细信息。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul!

    我稍后会写! 谢谢!

    您能否为我提供多分支 TDM 总线(HW&SW)的指南?

    如果我理解正确、PCM1690与 TAS6424MS 不兼容(PCM1690没有 SAI)。

    我的理解是: 我想在同一总线上连接2个器件- DAC 和放大器。 在它们的入口、我通过数据总线传输8个不同的信号(通道)。 这些器件中的每一个都可以选择要使用的任何信号、例如:DAC 使用1-8个信号、放大器使用1-4个信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1690仅支持 TDM8、因此它们可以共享总线。  这些通道设置为播放特定的静态通道(VOUT0播放 TDM 时隙0、VOUT1播放 TDM 时隙1等)。

    可使用 FMT 引脚在软件模式或硬件模式下选择 TDM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul! 感谢您的回答! 您能否提供 使用共享总线(SAI)连接 PCM1690和 TAS6424MS 的架构或指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、亲爱的朋友!
    我们需要确认您的生产组件的连接图。 请提供您对连接图的意见和建议以及您从侧面看到的可能问题。 所有组件都需要以 TDM 模式连接。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您的接线配置对我来说是有效的。  您应该验证您的 I2C 地址是否都是唯一的(我不怀疑有问题、但值得检查)。

    谢谢、

    Paul