This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:旁路内插滤波器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, PCM1792A, DAC81001, DAC91001, DAC8811, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991031/pcm1789-bypass-interpolation-filter

器件型号:PCM1789
主题中讨论的其他器件: PCM1792A、 DAC81001、 DAC91001、 DAC8811、 DAC11001A

您好!

我想知道是否可以绕过 PCM1789过采样数字滤波器(即不使用它)。

我计划在闭环控制应用中利用其高分辨率、但19或28/fs 的群延迟将严重限制带宽。 例如、考虑到192KHz 时的延迟仅为19/fs、最大带宽应为10kHz。 对于28fs、6.8KHz 时甚至更糟。

此致、

电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    您不能绕过 PCM1789上的滤波器。  您可以在 PCM179x 系列中的其他一些器件上运行、例如 PCM1792A。

    您还可以查看我们的一些精密 DAC、例如 MDAC (DAC8811)或非缓冲 R-2R DAC11001A (DAC81001、DAC91001)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这很不幸。 但感谢您的回答。 我将看一下它们。 PCM17725的数据表将分辨率指定为最小16位和最大24位、而 PCM1792A 仅指定为24位。 这意味着什么? 顺便说一下、这两个参数都不指定输出毛刺脉冲。 我对这方面有什么期待? 对于 PCM1789、它应该比 DAC8811更差或更好(哪一项规定了它)?

    此致、

    电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频数据通常以16、24或32位增量进行采样。  大多数音频 DAC 可支持 动态范围比、以在18至22位数据之间进行对齐。  如果您使用16位数据、则动态范围会减小。  PCM1792A 还能够支持16位数据、但您基本上会购买比为提供数据更多的动态范围。   

    这些 PCM 器件是 Δ-Σ DAC、这意味着输出以比可闻频带更高的频率进行开关。  因此、干扰测量不是有效的、因此我们不会指定它。  另一个需要考虑的问题是、从精度的角度来看、音频 DAC 并不是真正的16、24或32位 DAC。  我们不会为这些器件指定线性度。  

    我想您应该看看适用于精密控制环路应用的 DAC11001A (或较低分辨率的 DAC91001、DAC81001)。  这些器件具有可最大程度地减少干扰的跟踪保持电路。  因此、它可以实现出色的 THD 和 SNR 规格以及线性度和干扰。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我想我将 PCM1789保留为开环部分、并使用更快的精密 DAC 来实现控制环路。 我还有另一个问题:默认协议是 I2S。 是否可以在同一总线上驱动两个 PCM、并将 FPGA 用作主器件? 我是否需要为每个总线配备一条总线? 我在数据表中找不到任何类似从器件选择的内容、我不太熟悉 I2S。

    此致、

    电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件仅接受2通道 I2S 格式、因此如果您要使用2个器件、您可能需要在 I2S 总线上使用两条数据线。