This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:32kHz 采样设置误差为0%

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993613/tlv320aic3101-32khz-sampling-set-error-0

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101

您好、请告诉我。
我想使用 TLV320AIC3101并在主控模式下将 fss32kHz 时的误差设置为0%。
对吗?

MCLK 12MHz
K=6.5536
R=5
P=6.
Fs=32kHz
12MHz*6.5536*5/(2048*6)=32000 (误差0%)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhide、

    当 D ≠0000时、上面的 PLL 设置将违反一些 PLL 限制。 请参阅以下约束条件:

    我建议使用下面的 PLL 设置。 它们摘自数据表表表1:

    P = 1

    R = 1

    J = 8

    D = 1920

    使用这些 PLL 设置将生成一个 FS (ref)= 48kHz。 这只是一个参考采样率、为了获得32kHz 的 Fs、您需要将第0页、寄存器2设置为0x11。 这将分频48kHz/1.5以获得32kHz 采样率。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。
    我实际上尝试了它并确认了它。 

    谢谢你。

    Kazuhide Nagamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhide、

    很高兴听到这个消息。 我现在要关闭这个线程。  

    此致、

    Aaron Estrada