请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 你(们)好
有时我们发现 TLV 音频编解码器寄存器值已损坏/更改 。 无法播放音频。
例如:在执行 现场测试时,有时音频 无法回放;因此 ,我们对 PAGE 0和 PAGE 1进行了寄存器转储 ,并发现了这一点
寄存器值 被破坏或更改(表示:寄存器值 与 我们的配置值不同)。
要从这个 stat 中恢复编解码器,我们必须重置编解码器,并且需要重新初始化编解码器。
您能不能给我们提出这种情况背后的可能原因。
此致