This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:观察到的 TLV 编解码器寄存器值已损坏。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994779/tlv320aic3204-observed-tlv-codec-register-value-is-corrupted

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好

有时我们发现 TLV 音频编解码器寄存器值已损坏/更改 。 无法播放音频。

例如:在执行 现场测试时,有时音频 无法回放;因此 ,我们对 PAGE 0和 PAGE 1进行了寄存器转储 ,并发现了这一点

                      寄存器值 被破坏或更改(表示:寄存器值 与 我们的配置值不同)。

                      要从这个 stat 中恢复编解码器,我们必须重置编解码器,并且需要重新初始化编解码器。

                        

您能不能给我们提出这种情况背后的可能原因。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishvaraj、

    我想到的是复位引脚上的噪声、或者电源可能出现欠压情况、导致 TLV320AIC3204复位。  当问题发生时、您是否能够验证寄存器是返回到器件复位条件还是完全随机的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    大多数寄存器值被设置为 它们的复位值。

    此致

    Jadjeja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢 Jadjeja、

    请使用示波器监控您的复位和电源引脚。  如果您有要分享的原理图、那将会很好。