This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:噪声问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990908/pcm1754-noise-issue

器件型号:PCM1754

你(们)好。

我的客户遇到噪音问题。

7引脚(VOUT_L)低于该值时、周期大约为350ms、这似乎是一些噪声。

VOUT_L 未连接任何电阻器或电容器。

请问您能否就这种噪音的原因向我提供建议、以及 您的解决建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    客户是否在器件的电源上看到类似的噪声? I2S 输入信号是否发生了某种重新同步? 例如、发生这种情况时、SCK 是否会暂时停止?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    客户在输出噪声之前未发现任何位 CLK。

    如果 bitCLK 未输入、PCM1754是否具有输出压降。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    如果 BCK 信号被暂停、那么 Δ-Σ 调制器也将停止。  这可能会导致这些干扰、并且可以听到这些干扰。  我强烈建议客户避免停止 BCK 或任何 I2S 输入。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的回答!

    穆克