This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多通道 ECM 至 I2S 转换器芯片组

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995051/multi-channel-ecm-to-i2s-converter-chip-set

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140PCM3168A

你(们)好,先生

我搜索一个具有小型尺寸的六通道或八通道模拟 ECM 麦克风至 I2S 转换器 IC、 欢迎使用任何提示。  

我非常认可 TLV320ADC3140/3160系列可适应四通道模拟麦克风差分输入、因此我是否可以将电路修改为八通道 ECM 单端麦克风输入?

Tks

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TLV320ADC3140可处理多达4个模拟通道或8个数字麦克风 PDM 通道。 不过、很容易将两个连接在一起以支持更高的通道数、我们有一份应用手册、介绍了它们如何共享相同的 i2c 和 TDM 总线、网址为 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf

    我们没有任何集成的6-8通道 ADC、因此我认为 TLV320ADC3140是最佳选择。 还有 PCM3168A、它支持6个通道、但它还具有8通道 DAC、并且采用更大的封装。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak、