This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:无法通过 PurePath 控制台主板将外部 I2S 信号路由到 TAS5825MEVM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993770/purepath-cmbevm-unable-to-routing-external-i2s-signal-through-purepath-console-motherboard-to-tas5825mevm

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

您好!

我尝试通过 PurePath 主板修订版 G 上的 J4传递外部 I2S 音频、以便在 TAS5825MEVM 上播放音频。 我在这里运行了脚本:

https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/719225/faq-purepath-console-motherboard

在 TAS5825EVM 的测试点上看不到任何时钟或数据。 I2S 多路复用器似乎未 切换到正确的输出。 是否有有关如何验证多路复用器输出是否发生更改的文档?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    • 移除 R311并使用5k 电阻器填充 R327。
    • 这将为 MUX4/5/6选择外部 I2S。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我还应该移除 R312吗? 您能否详细说明为什么需要进行此修改? 谢谢!

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此硬件修改有助于解决硬件多路复用器选择问题、该多路复用器用于通过 PSIA 连接器配置外部 I2S。 无需修改 R312。

    如果您在修改后仍发现问题、请告诉我

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 进行此修改后、我能够使用 J4接头输入外部 I2S 源。