This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:适用于 PPC3的 EVM 应用

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756MDCAEVM, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995159/tas5756mdcaevm-evm-app-for-ppc3

器件型号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5756M

您好!

我们已购买 TAS5756MDCAEVM 评估板(以及所需的音频板)。
我已授予 Pure Path Console 软件、但我需要 TAS5756M 应用程序。
请允许我访问 PPC3中的 TAS5756M EVM 应用吗?

非常感谢
Matej Braun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    请从 mySecureSoftware 安装 PurePath Console 2应用程序、您应该已经能够访问具有 TAS5756 GUI 的 PPC2。

    此致、

    Luis