This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204长时间后共模变为0V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991403/tlv320aic3204-tlv320aic3204-common-mode-changes-to-0v-after-long-time

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

共模控制寄存器设置为0.9V、TLV320AIC3204正常工作。 然而、当 IN2L/IN2R 引脚长时间内没有信号(例如2小时)时、发现  TLV320AIC3204 IN2L/IN2R 共模变为0V、因此无法正常工作。 请帮您说明可能的原因吗? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在此期间输入电源是否处于活动状态? 请探测 AVDD 和 REF 引脚处的电压。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    AVDD 电压为1.8V、REF 电压为0.9V、始终相同。 但是、如果 P1_R52和 P1_R54设置为0x00、然后在发生异常时设置为0x20、则效果良好。 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    请问有否建议? 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间器件将被复位、并且寄存器将被复位。 电源上可能会出现某种干扰。 只要 DVDD 电源可用、寄存器值就会被保留。

    我想、如果您探测电源并在下降沿触发、您应该能够捕获干扰。

    此致。