This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:LM4865 HP SENSE 终端

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992911/lm4865-lm4865-hp-sense-termination

器件型号:LM4865

大家好、

我对 HP SENSE 终端有疑问。

当我们不使用耳机插孔时、HP SENSE 的端接是什么?

-对地短路?

- HP SENSE - 150Ω - GND?

此致、

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我们的团队正在研究此主题、并将很快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    当然、一旦您知道它、请告诉我。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我假设您始终要使用 BTL 模式、对吧?
    在这种情况下、您可以将 HP SENSE 引脚直接下拉至 GND、无需添加电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和 传动器