This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:耳机电缆 DAC 3203的最大长度是否可以驱动?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994844/tlv320dac3203-maximum-length-of-headphone-cable-dac-3203-can-drive

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我们正在尝试在设计中使用 DAC3203。 我们将其用于直接立体声输出。

DAC3203的直接立体声输出可驱动的最大耳机长度是多少?

想知道 TI 是否像上述那样完成了任何测试!

谢谢
AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AT能量 收集器、

    这是我们通常不会测试的东西。 驱动器规格基于负载阻抗。
    未指定最大电缆长度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan

    感谢您的回答。  

    我们可以结束本案例