This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994849/tlv320aic3104-tlv320aic3104-issue

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的,

客户使用、遇到两个问题、请帮我提出建议  

条件:使用 PC 录制,然后使用耳机播放; 问题:当芯片尚未初始化时 、此时发现有串扰、耳机可以  听到一点录音声音; 但使用笔记本电脑进行记录时,不会出现上述问题;

2.in 主控模式、录制和播放都可以、 但是在从机模式下、会有噪音、客户尝试更改 FS 频率,但没有效果; 我们怀疑32位错过了最高位, 尝试保持对齐并延迟 WL 和 SCLK,我们无法解决问题,所以我需要您的帮助来向我提供任何建议;

注意:当前客户使用原理图、如下所示