This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:大家好。 是否有人精通音频、请建议如何获取上述编解码器的音频数据。 ?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994683/tlv320aic3120evm-u-hello-all-can-somebody-expertise-in-audio-please-suggest-how-to-acquire-the-audio-data-for-the-above-mentioned-codec

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140TLV320AIC3120

我必须将编解码器连接到 stm32f4控制器、

能不能有人简单介绍一下如何使用编解码器控制软件来获取该编解码器的音频。 插入到 J2麦克风时。

我在任何地方都找不到任何有用的示例代码、甚至在数据表和用户手册中也找不到。

这只是我目前拥有的初学者 EVM、但原始项目涉及 TLV320ADC3140。

任何更快的响应都将不胜感激。

提前感谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、

    当 GUI 打开并配置器件进行记录和回放时、会将初始脚本加载到器件中。 您可以通过转至 View -> Init Script 来查看此初始脚本。  您可以在此处查看配置的内容。

    您是否正在尝试记录而不是获取任何数据?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    >>我已经完成了整个过程,只能从 YouTube、媒体播放器进行回放练习,并通过 J4收听。

    但我没有得到在该 EVM 板上确切的记录方法  

    我已经尝试过 ACEV-1A EVM 用户手册以及 tlv320aic3120第7.3.12.7节第57页和7.3.11页的数据表如何记录。

    >>还有另一个查询,是否有用于 tlv320adc 系列的嵌入式库。