This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:如何驱动 PCM5102A

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994304/pcm5102a-how-to-drive-pcm5102a

器件型号:PCM5102A

PCM5102A 的 ARM 平台上没有 I 的官方驱动程序 MX 系列?

PCM5102A 的驱动器提到了"PCM5102A。 我们在前几封信中也提到了 C"。 我们分析了只有该驱动程序无法输出音频。

我们希望获得的帮助包括:

1.在 FLT 和 FMT 等硬件中 PCM5102A 的配置状态是什么

2. PCM5102A 的哪些引脚应连接到 I.MX8

3.应如何在器件树中配置相关引脚以及应如何配置 PCM5102A 和 Sound 这两个节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们无法支持驱动程序的开发。  这是一个由硬件控制的器件、支持的配置数量非常有限。  我建议您确认处理器的 I2S 输出的数据格式。  这将决定应将什么 FMT 设置为(左对齐或标准 I2S)。  此外、您还需要确认 I2S 频率是否有效并受器件支持。  FLT 引脚在器件中的两个不同数字滤波器之间进行选择。  如果 I2S 输入有效、则将此引脚连接到高电平或低电平仍会导致音频输出。

    谢谢、

    Paul