This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:PPC3中的交流诊断

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994695/tas6424m-q1-ac-diagnostics-in-ppc3

器件型号:TAS6424M-Q1

你好

我将在本论坛中首次向您提出问题。

请告诉我交流负载诊断报告中"器件输出负载"的相位值与"滤波器输出负载"的相位值之间的差异。

如果可能、请告诉我计算公式。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gemma-San:

    交流诊断测量 OUTP 和 OUTN 引脚上的阻抗(和相位)。 LC 滤波器、负载都包含在环路中。 为了获得负载本身的精确阻抗、 需要进行一些计算。

    我有一个用于计算的自定速度表。 让我们作为朋友联系、然后我想私下与您分享。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢你的答复。

    然后、请向我展示您的资料。

    期待收到您的回复。

    非常感谢。

    Kenji Gemma