This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:在 I2C 设置之前、启动时的默认条件下输出。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994704/pcm5121-output-when-start-up-default-condition-before-i2c-setting

器件型号:PCM5121

尊敬的 PCM5121专业人员、我需要您的帮助。

我收到了客户的以下问题。

问题:
输入预填充的24位语音数据时、PCM5121PWR 启动默认值
它的作用是什么?

背景资料。
另一个采用 PCM5121的 DAC IC 控制、电路板软件的某些组合可能会在 I2C 中发送原始 IC 设置。
PCM5121在启动时保持其初始状态、因为 I2C 地址不同、音频数据被预先填充为24位。
我的客户收到一些声音(语音)正在发出的报告、我希望确保它能正常工作。
问题是、您不需要保证性能、也不希望 TI 了解其工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、

    我不确定我是否完全理解您的问题。  当您说"预填充"数据时、您意味着什么? 您是否在器件初始化之前发送零代码数据?  

    谢谢、
    Paul