This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:语音识别要求和使用 AIC3100时的折衷方案

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994935/tlv320aic3204-voice-recognition-requirements-and-the-compromises-if-using-aic3100-instead

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TIDEP0066

我的客户查看了我们的参考文献 DES TIDEP0066、并询问是否需要使用 AIC3204进行语音识别与 AIC3100。 为了正确调节音频信号、使用两个 ADC 块而不是一个 ADC 块会丢失或获得什么? 如果您对设计 TIDEP0066中的系统有任何意见或建议、我们将不胜感激!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我不知道为什么为此设计选择了专门的 AIC3204、但 我认为立体声音频是必需的。 AIC3100是单声道 ADC、具有 D 类输出。 AIC3204是一款没有 D 类输出的立体声编解码器。 AIC3204还具有更多输入、并具有 PowerTune 模式、允许用户在性能与功耗之间进行选择。  

    我对语音识别也不是很了解、但这是由外部 DSP 处理的、我相信 ADC 的数量会影响语音识别的实现能力。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢回答这一问题的努力。 我了解设备之间的差异;我需要的是为语音识别的特定应用选择一个设备与另一个设备的背景。