This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:TLV320AIC3262

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993922/tlv320aic3262evm-u-tlv320aic3262

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U

AIC3262 (多通道、多引脚设置)

你(们)好

是否有人建议 GDE 中的哪个符号属于 AIC3262的 I2S 6通道输入?

感谢任何人共享 有效的寄存器设置 和 PFW 文件以进行快速验证。

提前感谢。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    多通道数字输入和多通道数字输出模块用于 ASI1总线上的多通道配置。 请注意、虽然所有接口都可以在 TDM 模式下运行、但 ASI1是唯一支持使用多个数据引脚的多通道路由的串行接口。  

    如果您可以分享一些有关 您尝试实施的内容的更多信息、我们可以帮助您完成流程和器件配置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    附加了我为使用 EVM 评估多通道 I2S (3xI2S 作为从模式)而创建的 PFW 文件。

    通过 GDE 下载 PFW 文件后、打开 Code Control 软件以修改 ASI 端口、如图所示。

    它有时看起来工作正常,当它工作时,我可以看到探头引脚在与 DIN1短接时能够检测到来自 DIN2和 DIN3的数据。

    (有时在通过 CC 软件进行控制时、我看不到寄存器值更新。)

     e2e.ti.com/.../AiC3262_5F00_6ChIn_5F00_HP_5F00_I2Sout.pfw

    这是我尝试 从 GDE 面板下载 I2C 命令文件的第二种方法。

    (它似乎起作用,我可以从探头监视器上看到 DIN2和 DIN3数据)

    e2e.ti.com/.../1.1_5F00_studyMultiChInput_5F00_ASI1only.cfg

    (1)我想知道在创建 PFW 文件后创建工作配置文件的正确方法/步骤是什么?

    (2)是否需要仔细检查 每个新项目的所有寄存器设置?

    感谢您分享您用于练习的工作流程。

    我的目标是探索5.1输入(I2S 多引脚)或 TDM 输入以及(使用小型 DSP 进行混合/EQ/DRC)模拟和 I2S AS 2.1系统的输出。

    Thx  

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    最好的方法是像您一样更新 GDE 中的设置、以便可以在单个.CFG 文件中导出所有设置。 请注意、也可以在 GDE 内生成.h 文件。 另一种选择是使用 GDE 导出 DSP 寄存器、使用 CC GUI 导出配置寄存器、并将两者合并到一个配置文件中。

    最棒的

    Zak