This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:VCC 降级的影响

Guru**** 2649835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994494/pcm1802-effect-of-vcc-degradation

器件型号:PCM1802

您好、支持团队、

我们了解 PCM1802的 VCC 需要超过4.5V、如其数据表第6页中所述:

但在我们的设计中、根据噪声、温度和其他条件、VCC 可能会在不到1毫秒的时间内暂时降至4.5V 以下几毫伏。

 

现在、我们很好奇地知道 VCC 瞬时压降可能产生的影响是什么。

我们预计动态范围和 PSRR 可能会减小。

但是否会有更严重的问题?

(例如、某些情况会导致需要重置整个 IC?)

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    当然、我们不建议在数据表限制之外运行、因为我们不保证器件行为超出限制范围、但是如果您距离最小规格只有几毫伏、那么 POR 极不可能触发、从而导致关断。 在这种情况下、我最希望的是您刚才提到的小规格降级。

    最棒的

    Zak