This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804-Q1:PCM1804和 PCM1804-Q1之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1804-Q1, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994710/pcm1804-q1-differences-between-pcm1804-and-pcm1804-q1

器件型号:PCM1804-Q1
主题中讨论的其它部件:PCM1804SPCM1804PCM4202

我已将 PCM1804DB 用于音频应用、 内部标准应用。
由于 PCM1804DB 现在已缺货,我可以用 PCM1804S 替代它吗?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    是- PCM1804-Q1与标准 PCM1804器件的外形/适用性/功能兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    PCM1804和 PCM1804-Q1引脚兼容、功能等效、因此可以用一个代替另一个。 此外、PCM4202还与 PCM1804共用相同的引脚排列、并且具有非常相似的功能。 可以在数据表末尾找到差异列表。

    最棒的

    Zak