This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4134:读取数字按钮电位器时出现问题

Guru**** 2690635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994584/opa4134-problems-with-reading-a-digital-push-button-pot

器件型号:OPA4134
通道输出为引脚14 4.2V,VCC=5V,Vin+=1.3 Vpk,Vin- R1=3.9K,R2 =6.8K
提供案例详情或备注
输入+引脚12 = sin Vpk-pk = 1.7V,..,来自同一 OP 的电池 A 的触地凸起我们使用 AV = R2/R1 +1; 6.8/K/3.9K +1,'问题引脚14始终处于4.2v V+= 5V V-= GND 这是 Albert Tello 的问题

我将此部件用于 Neg Input IS 信号中的按钮数字电位计80K。 而 dig pot 是反馈电阻器、AV =-(dig pot = 80K)/3.9K、这是为什么我无法使用示波器看到放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    从您的电路说明中可以看到、您是通过单个+5V 电源(引脚4为+5V、引脚11为0V)为 OPA4134供电。 OPA4134数据表显示最小电源电压为+/-2.5V、但当尝试以这种方式使用时、工作范围极有限。 例如、考虑运算放大器的共模电压范围(VCM)、其额定值为[(V–)+2.5]至[(V+)–2.5V ]。 如果您为 V-插入0V、为 V+插入+5V、则您电路的 VCM 范围为+2.5V 至+2.5V、这表明可以施加到同相输入的几乎所有电压都是+2.5V 直流电平。 您说您正在将1.7Vpp 信号施加到引脚12、这是一个1.7Vpp 的 VCM 电压范围、违反了规范。 在这种情况下运行时、运算放大器将无法正常工作。

    OPA4134实际上需要使用更高的电源电压供电、理想情况   下需要使用双电源、例如 VS =±15V。在绝对最小值下、电源需要能够适应1.7Vpp、±0.85V 信号和 VCM 限制。 如果您采用0.85V + 2.5V、则总电压为3.35V、在这种情况下、最小电源电压至少需要±3.35V。但是、这并不是必须考虑的唯一限制。  还必须考虑输出电压摆幅。

       kΩ 表中列出了负载电阻 RL = 2k Ω 时的电压输出限值[(V–)+1.2]至[(V+)–1.5V]。 如果输入电压 为±0.85V 且增益为 G = 1 +(6.8k/3.9k)= 2.74V/V、则输出将 为±0.85V (2.74)= ±2.33V。在这两个正摆幅限制的最有限情况下、 它将是+2.33V + 1.5V、或者+3.83V 是最小电源电压。 为了安全起见、在本例中 OPA4134应该建议电源电 压至少为±5V  

    OPA4134可由 +10V 等单电源供电、但必须考虑并观察相对于该电源电平的 VCM 和输出范围限制。  

    我建议您查看 TI 高精度实验室-运算放大器系列的前几节。 他们很好地解释了我描述的 VCM 和 Vout 范围概念。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程